结果:找到"MS487 低压、低功耗 RS-485 接口电路芯片",相关内容1000条
  • 电源供电/GPS/BMS降压恒压ICH6203G低功耗芯片支持12V24V36V48V60V100...
  • 降压恒压IC电源供电/GPS/BMS应用方案的工作原理如下:电源供电:降压恒压IC主要用于将输入电压降低到合适的电压级别,以供应给各个设备。它采用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节开关管的开关时间,从而实现稳定的输出电压。这种电源供电方案广泛应用于各种设备中,如电动车控制器、通信设备、电动车机芯仪表和太阳能充电设备等。GPS:在GPS应用中,降压恒压IC为GPS模块提供稳定的电源供应。GPS模块需要持续、稳定的电源来保证其不间断的运行。降压恒压IC的稳定输出和高效的电源管理性能,为GPS模块提供了可靠的能量供应。BMS(电池管理系统):BMS是电池的重要组成部分,它负责监测和管理电池的电压、电...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 源供IC H6203G 发帖人:惠海小玉 发帖时间:2024-02-27 14:46:00
  • 【现货供应】有极性RS-485接口芯片MS1285,最高传输速率10Mbps
  • 产品规格书:MS1285.pdf一、产品简述MS1285/MS1285M/MS1285D是一款半双工、±20kVESD,可应用于RS-485通信系统的收发芯片,传输和接收速率可达10Mbps。片内集成瞬态保护功能保护器件不受IEC61000静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,这使得此期间适合于长电缆运行上的多点应用。二、主要特点总线引脚保护±20kV的人体模型(HBM)保护±12kVIEC61000-4-2接触放电+4kVIEC61000-4-4快速瞬态突发总线最大连接个数:256数据速率:300bps至10Mbps工作电压范围4.5V-6.0V...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: RS-485 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-06-24 17:51:00
  • SI24R2H-2.4G无线单发芯片集成125KHz定时唤醒功能
  • Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。Si24R2H在Si24R2F的基础上增加了Si3933/AS3933的125KHz低频唤醒功能数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 收器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-11-05 16:30:00
  • GC3933低功耗唤醒接收器替代AS3933
  • GC3933是一款低频载波频率范围15至150kHz、3通道低功耗唤醒接收器。刻器件内部集成数据相关器,用于可编程的16位或者32位曼切斯特码唤醒检测模式。GC3933可使能一个,两个或者三个通道工作,并为每个使能通到提供数字RSSI值输出,支持可编程数据速率及具有时钟恢复功能的曼彻斯特解码功能。GC3933提供了一个内部时钟发生器,它可使用晶体振荡器或内部RC振荡器,也可以使用外部时钟发生器。GC3933具有14个可读写内部配置寄存器和6个只读状态寄存器。刻器件的可编程功能允许为了更长的距离进行优化设置,同时保持可靠的唤醒,且消耗的电流极低,具有多中低功耗模式(标准监听模式、扫描模式和ON...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 收器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-10-21 17:01:00
  • MS487低压、低功耗RS-485接口电路芯片,提供技术支持
  • MS487是一款低压、低功耗、高ESD能力的RS485通讯接口电路;深圳锦宏世纪李工Q:2881671130在接收模式下,其功耗仅为120uA左右,在关断模式下,其功耗不超过1uA;A/B端ESD耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态。主要特点低功耗:接收模式120uA(5V)/90uA(3.3V),关断模式不超过1uA静电保护(ESD):A/B端±15kV(HBM)总线最大连接个数:128个数据速率:最大250Kbps完全兼容与其他485芯片三态输出半双工MS48...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MS487 RS-485 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-08-19 11:42:00
  • 帮忙推荐低功耗单节1.5V电池升压IC
  • 问下大家,项目用单节1.5V的5号电池,升压到3.3V.电流要求有30MA。静态电流要求比较高,30UA以下,谢谢
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: DCDC 升 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-07-31 21:47:00
  • 低电压SRAM的重要性
  • 随着SOC技术的发展,CMOS工艺尺寸不断缩小,芯片集成度越来越高,使得单位面积芯片的功耗不断提高。近年来,便携式电子产品如智能手机、平板电脑、数码相机、智能手环发展迅猛,而对于使用电池的便携式电子产品,芯片的功耗会直接影响到电池的使用时间、使用寿命,功耗逐渐成为大规模集成电路设计中最关心的问题。Vilsion代理商宇芯电子介绍低电压SRAM的重要性。CMOS集成电路中的功耗由动态功耗、静态功耗和短路功耗组成。各个功耗表达式如公式所示:其中,Pdynamic是电路电容充放电产生的动态功耗,与电源电压成平方关系;Pleak是静态功耗,即漏电流产生的功耗,与电源电压成一次方关系;Pshort是电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-03 16:20:00
  • 【ZT】RS-485网络该如何加终端电阻?
  • 本文来源自:ZLG致远电子RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。一、终端电阻的作用对于RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS-485收发器输入阻抗一般较高(例如RSM485ECHT输入阻抗为96kΩ,最多可连接256个节点),在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RS-485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-06 21:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: